This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:TS3A227E EVM 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/725491/ts3a227e-question-of-ts3a227e-evm

器件型号:TS3A227E

您好、Sirs、

是否可以 在未安装 Launchpad 的情况下运行 TS3A227E EVM? 我们无法通过以下过程启用 TS3A227E EVM 的麦克风功能:

1、对 J1施加3.3V 电压
2.将4极 电缆 (公头转公头) 从 J10连接到笔记本电脑的4极插孔  
3.如下图所示配置了 EVM 的跳线设置
4. 已将 iPhone 的耳机插入 J4
  


如果我们的测试程序缺失或错误、您是否会建议?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年9月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    TS3A227E EVM 无需 Launchpad 即可运行。  LaunchPad 可方便地向 TS3A227E 读取和写入 I2C 命令。  

    是否 安装了跳线 J2?  在原理图中、需要安装 J2跳线以将 Vcc 连接到 VDD 并为 TS3A227E 供电。  我认为案文中的动力方向不是很清楚。  

       

     

    您是否知道 iPhone 耳机中麦克风的阻抗。  请参阅下面的此帖子以了解更多信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的关注、我们默认安装了 J2。 您是否会检查我们的电路板配置是否存在另一个缺失或错误?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年9月8日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    很难分辨、但您似乎没有安装默认跳线配置。  尝试卸下 J15和 J20。   

    您是否根据上面线程中的 e2e 帖子检查了您尝试支持的耳机的阻抗?  您尝试支持的耳机的阻抗可能过高、TS3A227E 无法检测为麦克风。

    您是否能够读取 I2C 寄存器以查看 TS3A227E 开关矩阵的状态?  它是否检测 到3极或 4 极耳机?   

    /MIC_Present 输出引脚的状态是什么?   它是否检测到有麦克风?  还是麦克风信号没有通过开关?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、我们将检查并尽快帮您返回。 非常感谢...Wayne Chen