This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4515:IN 引脚上升时间限制

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/729520/ts12a4515-in-pin-rise-time-limit

器件型号:TS12A4515

你好。  我想知道方框图中显示的 IN 引脚缓冲器是否由施密特触发。  如果没有、是否有最大可容忍上升时间要求?

谢谢

Narek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Narek、

    TS12A4515器件在 IN 引脚上没有滞后或施密特触发器。

    当然、存在最大上升时间、因为所有参数都有其限制。 但是、此数据表中未说明上升时间最大值。 您计划在该引脚上实现多快的上升时间? 我认为保持在10uS/12V 以下的类似器件是可以接受的。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、我看到的上升时间大约为10ms!

    Narek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Narek、

    这种缓慢不应成为问题。

    Adam