This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:最小信号摆幅

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/729453/ts3a24157-minimum-signal-swing

器件型号:TS3A24157
主题中讨论的其他器件:TS5A22362

您好!

我注意到、"绝对最大额定值"下的最小信号电压列为-0.5V。 这应该表示直流电平还是最小信号摆幅?  我有一个应用、其中输入信号(最大频率约为6MHz)具有0V 直流电平、但在+0.5V 和-0.5V 之间波动。  这是可以的、还是会降低器件的寿命?  由于低频中存在 SI 问题、我希望尽可能避免使用阻塞电容和偏置网络。

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    不建议在技术规格的最大绝对区域内工作、否则可能会引起注释1中所述的可靠性问题。 如果在建议的工作条件之外运行、则不能保证器件的电气特性规格。

    之所以指定-0.5V、是因为存在从信号路径到接地的 ESD 保护钳位二极管。 由于信号路径上的电压越来越负、钳位二极管可能开始正向偏置并开始泄漏电流。

    在正常工作期间、您将什么信号连接到您有负信号的开关? 如果您需要支持负电压信号、可以使用 TS5A22362等器件。

    谢谢、
    Adam