This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253:单向开关? 它是否支持 I2C

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3253, TCA9546A, TCA9545A, TCA9544A, SN74CBTLV3253, SN74CB3Q3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/728062/sn74cbt3253-unidirectional-switch-can-it-support-i2c

器件型号:SN74CBT3253
主题中讨论的其他器件: TCA9546ATCA9545ATCA9544ASN74CBTLV3253SN74CB3Q3253

 大家好

如果我们问 SN74CBT3253、您会介意吗?

我们假设 SN74CBT3253是单向开关。
不能用于 I2C 传输、对吧?(I2C 需要双向开关。)

因此、函数表指示单向、对吧?  
1A 至1B1和2A 至2B1
1A 至1B2和2A 至2B2
1A 至1B3和2A 至2B3
1A 至1B4和2A 至2B4

因为、我们必须向客户解释为什么 SN74CBT3253不用于 I2C 传输。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    所有无源 FET 开关、如 SN74CBT3253器件、都是双向的。  只要协议的带宽和电压处于数据表中建议的工作条件内、诸如 SN74CBT3253器件的所有无源 FET 开关都可以支持任何协议信号、如 I2C。  

    您应该确保在开关的主侧和从侧都放置上拉电阻器、如下面这个帖子中所示。  

    为什么在 I2C 应用中需要4:1开关?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam San

    非常感谢您的回复!


    为什么在 I2C 应用中需要4:1开关?  
    ->客户希望 使用1 (主):4 (salve) 多路复用器、如 TCA9546A、TCA9544A 和 TCA9545A。
       但是 、他们希望 使用 DI 信号切换端口。  
      这就是它们需要双(SDA 和 SCL) 4选1 FET 多路复用器的原因。

    我们要确认两点。

    该器件的 Vcc 为5V、因此我们应该使用 5V 上拉电阻、对吧?
    (如果 Vcc=3.3V、我们应该使用 SN74CBTLV3253吗?)
    然后、FET 内部是否背靠背结构?
    (如果它们不是背靠背结构、我们会关注体二极管。)


    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、

    I2C 总线上的上拉电阻器应处于主器件和从器件的电平。  如果在 VCC = 3.3V 时使用 SN74CBTLV3253器 件并向其施加5V 信号、则会超出数据表中的绝对最大额定值。  

    如果您希望在  I2C 总线上使用 Vcc = 3.3V 和5V 信号来操作开关、则需要使用 SN74CB3Q3253等器件。  

    您对信号开关结构有何顾虑? 交换机设计信息被视为专有信息。  数据表限制将有助于说明器件的功能。  也许您可以解释您的系统尝试执行的操作、因为可能会出现问题。

    谢谢、

    Adam

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam San

    感谢您的回复!

    好的、我们明白了。

    此致、

    大田松本