This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:CD4066B 是否支持+-8v 输入信号

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4066B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/728659/cd4066b-whether-the-cd4066b-can-support--8v-input-signal

器件型号:CD4066B

大家好、

我想检查 CD4066B 是否支持+-8v 输入信号。 谢谢。

±8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性的额定电压最高仅为 VDD = 15V (±7.5V)。 第6.3节保证器件在高达18V (±9V)的电压下工作、但没有保证其电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    那么、结论是该器件可用于+-8v 输入、对吧?

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以支持±8V 输入。