This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TS12A12511:客户想要模拟 TS12A12511峰值电流电路。 您能否提供仿真模型?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/727939/tina-spice-ts12a12511-the-customer-wants-to-simulate-the-ts12a12511-peak-current-circuit-can-you-provide-a-simulation-model

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

客户希望仿真 TS12A12511峰值电流电路。 您能否提供仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seasat、

    我们没有 TS12A12511的任何仿真模型。  我不确定仿真峰值电流意味着什么。  该器 件不能拉电流或灌电流、而是仅根据器件连接的拉电流和负载将电流通过开关。  数据表中的峰值电流规格是可在不损坏的情况下通过开关的最大电流量。

    您对峰值电流感兴趣的开关连接了什么?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam

    CTM 问题是 TS12A12511 PIN7与1~10uF 电容器并联、然后与300~500 Ω 电阻器串联。 加电后、它将生成浪涌电流、直接影响 PIN2和 PIN7。 这两个引脚的最大电流为100mA、写入器件数据表。

    CTM 使用 MOS 管模型来进行这里的仿真。 结果是浪涌电流达到150mA、超出了器件规格。 由于仿真模型不是 TS12A12511DCNR 的模型、CTM 希望查看是否有更准确的方法来查看在这种情况下是否存在任何影响电流。 是否会损坏器件? 还有一个事实、从-2V 到-6V 的开关电流是 NC、NO 和 COM 的三个引脚的影响电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seasat、

    我们不建议在建议的工作条件之外操作此器件。  这些引脚上的电流超过100mA 超出绝对最大额定值、可能会导致可靠性问题或永久性损坏。 此外、由于电压低于-Vcc、信号路径上的-6V 也超出了建议的工作条件。  

    谢谢、

    Adam