This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:开关 DP/HDMI

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/728002/ts3dv642-switch-dp-hdmi

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如果我们的信号是 DP++、我们是否可以使用 TS3DV642来切换输出一个是 DP、另一个是 HDMI?  

原理图如下所示

NCT3530是 HDMI 电平位移 IC

谢谢!!

e2e.ti.com/.../TS3DV642.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    这是固定拉电流还是灌电流设计? 当您在直流耦合和交流耦合之间切换时、我主要关注 TS3DV642两侧的共模电压。 您是否有机会了解 HD3SS215? 我认为 HD3SS215更适合您的应用。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    我们仍有一些问题需要确认、您能提供帮助吗?

    我知道 TS3DV642输入信号是否为 DP、这无法切换 DP 和 HDMI 输出、但 DP++可以、对吗?

    2.如果同时使用电阻器和电容器、则数据、CLK 和 AUX 的连接是否正确?

    如何链接 PIN18-PIN21?

    实际上、我并不清楚应用中的642和215之间有什么区别、为什么在   直流耦合和交流耦合之间切换时需要关注 TS3DV642两侧的共模电压、但215不关心这一点。 请帮您解释一下。  

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    不可以、它不会在 DP 输入和 HDMI 输出之间切换、因为它不是协议转换器。 但 DP++将与 HDMI 配合使用。

    2A。 由于交流耦合电容器位于端口 D 侧、因此电流原理图中的端口 A 和 B 将进行交流耦合。 HDMI 需要直流耦合、DP 需要交流耦合。 因此、您应该直流耦合端口 D 和端口 B、交流耦合端口 A
    2b. 由于 SCL 和 SDA 在 DP AUX 和 HDMI DDC 之间共享、因此 SCL 和 SDA 需要进行直流耦合。 SCL_A 和 SDA_A 需要进行交流耦合、并针对 DP 具有适当的上拉/下拉至3.3V 的电压。 但在 HDMI 侧、需要将 SCL_B 和 SDA_B 拉至5V、但您有一个电平转换器来转换3.3V 和5V 之间的上拉电压。 这是我推荐 HD3SS215而不是 TS3DV642的主要原因、因为 HD3SS215有单独的 AUX 和 DDC 线路用于 DP 和 HDMI、因此连接更容易。

    3A。 检测到 DP 有热插拔、因此应将连接器的 HPD 连接到 DP 信令相关的连接器。 需要将 HPD_B 连接到与 HDMI 相关的连接器的 HPD。
    3b. 如果不使用 CEC,则可将其保持未连接状态。

    谢谢
    David