This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:请求 TS3A225ERTER 原理图检查

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/728173/ts3a225e-asking-for-the-ts3a225erter-schematic-review

器件型号:TS3A225E

大家好、
客户希望使用 TS3A225ERTER。 您是否会查看原理图并提供意见?

https://txn.box.com/v/TS3A225

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    1. VDD 正确地提供3.3V 电压、该电压处于建议的工作条件下、并包含旁路电容器。

    2、SCL 和 SDA 是开漏输出、被正确上拉至3.3V

    3. MIC_Present 是开漏输出, 已正确上拉至3.3V  

    4. MIC_P 应连接 到编解码器

    5. Addr_SEL 正确接地

    8. GND 正确接地

    9.套筒和 SLEEVE_SENSE 已正确连接至音频插孔

    10. RING2和 RING2_SENSE 已正确连接至音频插孔

    11. TOP_SENSE 已正确连接至耳机的尖端。  

    12.用于启动自动检测序列的 DET_TRIGGER 引脚 在插入耳机之前被正确保持在低电平、然后通过 JACK500_P3V3节点上拉至3.3V。