This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:关于开关间隙

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TS5A23160, TS3A5223, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/727147/ts12a12511-about-the-switch-gap

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: TS5A23160TS3A5223TS3A27518E

尊敬的支持团队:

客户在 TS12A12511和 SN74CBTLV3257DBQR 上都有一个问题、例如 、对于端口和 B 端口输入、 和输出到 COM 端口时 、当它们从 A 端口切换到 B 端口时、 由于两个输入中都显示信号、因此 COM 中是否可能出现两个 A/B 数据都显示的瞬间? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    您在系统中尝试切换哪些引脚时担心在切换期间可以将多个引脚连接到 COM 引脚?

    为了确保多个引脚不连接到 COM 引脚、信号开关具有先断后合功能。  这意味着 COM 引脚在与 下一个引脚连接之前、将在开关期间从所有引脚断开。  您可以在数据表中看到此功能、并在 TI.com 开关选择工具上搜索该功能

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    切换的信号是100k UART 信号。 它们需要2通道双向2:1,并且需要 BBM 和 Ioff (光学断电)功能,您有没有建议? (因为该工具不支持功能搜索、我需要检查33个产品)太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    您可以在 TI.com 开关搜索工具上添加功能筛选器。  您对具有您请求的断电保护功能的 TS3A5223或 TS5A23160有何看法。

     

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:
    感谢您的回复! 客户添加了一项关于双向的新要求。

    它似乎/ts3a27518e 可以支持所有3个功能:BBM、断电保护、双向、tks 很多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    所有无源 FET 开关都是双向的。

    很高兴您找到了一款工作正常的器件。

    谢谢、
    Adam