This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:TS3DV642 "备用"

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV520, TS3DV621, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/727064/ts5mp646-ts3dv642-alternate

器件型号:TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS3DV642TS3DV520TS3DV621

TSMP64x 器件的封装非常紧凑;我在这个论坛上看到、TS3DV642可能是一个合适的器件、可执行相似的双向1:2/2:1 MIPI CSI-2开关任务(数据速率2.5Gbps)。

我想确认器件内部的所有开关结构都是相同的、即使是器件原始应用中低速通道的开关结构也是相同的。 由于 MIPI x4通道需要将5个差分通道切换在一起、因此我需要使用 SCL 或 HPD 引脚发送 MIPI 时钟信号。  

我能否将端口 A 和端口 B 特性应用于该端口中的每个开关、包括 SCL/HPD/CEC 开关?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些附加问题:

    1.是否可+/-交换以进行布局?
    2.同类器件具有许多 VDD/GND 引脚; 我已经为 EPAD 添加了尽可能多的过孔以优化接地电感(我认为这是原因、因为它不会耗散太多功率)、除了接地短接过孔和附近的去耦合外、我如何优化 VCC 传输路径?
    一般而言、该器件是否可被视为12个高带宽、全双向开关、其中的子集在裸片上"匹配"?
    4.是否有一组推荐用于第5个差分对的开关? 从器件引脚排列来看、SCL/SDA 似乎最适合此任务。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、

    1.是否可+/-交换以进行布局?

    2.同类器件具有许多 VDD/GND 引脚; 我已经为 EPAD 添加了尽可能多的过孔以优化接地电感(我认为这是原因、因为它不会耗散太多功率)、除了接地短接过孔和附近的去耦合外、我如何优化 VCC 传输路径?  

    您已经认识到、这是一款低功耗器件、热性能不如信号完整性那么重要。  为了确保 VCC 引脚上的信号完整性、您最好将去耦合电容器接地、使其尽可能靠近 IC。  

    一般而言、该器件是否可被视为12个高带宽、全双向开关、其中的子集在裸片上"匹配"?

    4.是否有一组推荐用于第5个差分对的开关? 从器件引脚排列来看、SCL/SDA 似乎最适合此任务。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam—

    如果可以使用搜索功能、我将是一名绝对危险的工程师! 感谢您提供这些链接和快速回复。

    您为我的问题3和4链接的帖子中引用的主题帖的链接似乎已失效;您是否有机会找到这些主题? 我尝试使用 URL 来查看我是否可以确定它们的位置、但没有任何幸运。

    只需阅读一些有关使用 SCL/SDA/HPD/CEC 引脚发送我的第5个 MIPI 数据通道的更多详细信息、然后我相信所有这些都已设置好。 该器件的引脚排列不是5通道分线的理想选择(请参阅随附的)、但至少我不需要像较小的器件那样使用盲孔/埋孔!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心、我在经历了一些转换之后设法弄清了链路的发展情况。

    对于未来的读者/搜索者:

    "4通道 MIPI 开关、TS3DV641/642、TS3DV520" e2e.ti.com/.../1456958
    "TS3DV642是否支持 LVDS 开关" e2e.ti.com/.../305257

    (以及另一个固定链路、以防将来的读取器希望将其全部跟踪到最后: e2e.ti.com/.../427561、"TS3DV621 (1:2视频开关)与 TS3DV642 (较新的1:2 SPDT 视频开关)")

    我想论坛 ID 在某个时候从388更改为391。

    Adam、我的问题是关于 Jared Becker 多年之前发表的以下评论:

    "此外、请注意、由于 SCL 和 SDA 线路上的线路长度、与数据线路相比、这些线路存在传播延迟。"

    这似乎告诉我、虽然这些线路更适合我的布局、但与其他端口相比、这些线路可能具有不同的 tpd? 数据表报告 SCL/SDA/HPD/CEC 在端口 A 上具有等效的典型 tpd、在端口 B 上速度略快。我在这里看到了一些其他客户在 MIPI 应用中成功利用此开关、但我不确定它们的速度是多少。

    我有 PCB 布局/其他指南、告诉我需要担心5-10ps 级别的偏斜、因此、如果我要通过其中一个非数据通道运行一对、 我可能会看到一定程度的偏差会破坏我的链路/需要某种程度的重定时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、

    正确的是、无源 FET 开关的 IC 布局是传播延迟的最大因素。  

    我更熟悉 TS5MP646器件、但已联系 该小组 、该小组可以帮助解决有关 TS3DV642内部布局以及该布局如何影响传播延迟的问题。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam、我现在要将其编入设计中、但我会注意回答:TS3DV642上的行为。

    我还会投票决定在任何桶中使用什么、TS5MP646器件的替代封装如果不需要 PCB 上的微过孔/HDI 技术、那将是极好的、 但是、我当然无法告诉您、还有多少人/批量希望同样的东西能够保证封装和新的验证工作、因为它不再是芯片级器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krunal、

    TS5MP646封装请求中注明。 我们目前正在评估是否有足够的业务来投资不同的封装选项。

    Adam