This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:悬空单端应用中未使用的引脚?

Guru**** 2924110 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/727476/ts5mp645-float-unused-pins-for-single-ended-application

器件型号:TS5MP645

您好!

我看到 TS5MP645数据表建议通过一个50欧姆电阻器将未使用的引脚接地、但我希望尽可能避免添加额外的外部组件。

我使用此 IC 在几个单端 GPIO 信号和两个最大时钟速率为208MHz 的 SDIO 接口之间切换、选择此 IC 是因为传播延迟和输出偏斜非常小。

总共将有2-3个未使用的通道、在该配置中将未使用的引脚保留为无连接是否存在任何问题?

是否有任何信息可以显示对 SDIO 信号的影响?

谢谢、

肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5028679、

    50ohm 终端用于减少反射并确保该 GHz 带宽开关的最佳带宽性能。  由于您使用 MHz 信号操作此器件、因此不需要担心这些引脚的悬空。  您可以获得效果的最佳方法是使用 TI.com 上的 s 参数模型

    谢谢、

    Adam