This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有高压故障保护功能的模拟开关?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2660, TMUX1072, TMUX6112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/725699/analog-switch-with-high-voltage-fault-protection

主题中讨论的其他器件:TPS2662、 TPS2660、 TMUX1072、 TMUX6112

TI 是否为5V 信号提供 SPST 模拟开关、并提供高于+/- 60V 的故障保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12时12分、

    TI 没有具有+/-60V 保护的信号开关、但可能有一个具有此功能的电源开关。  

    您在系统中的哪个位置需要此1:1开关?  您为什么需要支持+/- 60V?  您是否有类似的器件、我们可以对其进行比较以帮助我们进行搜索?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的12月12日下午:

    正如 Adam 提到的、TI 没有具有+/-60V 保护的信号、但我们有 TPS2660、TPS2662等额定电压为60V 的电子保险丝、它们支持5V 工作电压并可处理60V 电压。

    请您更清楚地分享您的要求、以便我们能够更好地为您提供支持。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我们在现场已有布线、我们正在设计升级设备以使用现有布线并添加新功能。

    其中一项新功能是 RS-485通信。

    客户可能会在更换一台设备的同时将另一台设备留在原位。

    为了在这种情况下实现向后兼容性、我们希望 RS-485线在该设备上显示为"断开连接"。

    虽然我们可以尝试机械继电器等蛮力方法来物理断开导线、但出于各种原因(振动、开关抖动、布板空间、元件高度等)、我们更喜欢固态解决方案。

    挑战在于、RS-485是以双向方式使用线缆的半双工差分通信。 我怀疑固态继电器等设备是否能够在不干扰信号的情况下正常工作。 我们还必须注意引入过多的电容。 我了解了电子保险丝和电源开关、但这些对于该应用来说似乎并不合适。 模拟开关似乎符合要求、但由于这是通过电缆进行通信、我们需要针对常见问题提供故障保护、包括电缆误接线、损坏电缆和短路、其中任何问题都可能会将48VDC 引入任一或两条通信线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    12时12分、

    感谢您提供更多详细信息。 我们目前没有一个具有48V 故障保护功能的器件。 最接近的是 TMUX1072或 TMUX6112。 我已将此信息发送给我们的产品开发团队、因为他们将来会使用这些类型的器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将介绍您提到的两个部分、因为它们可能对其他用途有用。

    我们将重新思考我们处理此沟通问题的方法。

    感谢你的帮助。