This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:定序要求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, TS5A12301E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/726117/ts12a12511-sequencing-requirements

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: TS5A12301E

你好。  我正在考虑使用 TS12A12511、但数据表的第10节让我暂停一下。  该部分指示对 VCC 排序的要求、后跟 NC、NO 和 COM。  在我的应用中、VCC 和 NC 将连接在一起、因此当 VCC 出现时、NC 将以相同的速率出现。  COM 也将以相同的速率出现、因为当 VCC 斜升时、IN 将为低电平。  不会很低、一段时间后也不会出现。  排序是否绝对必要、或者器件功能是否会正确地给出我的应用描述?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Narek、

    所有无源 CMOS FET 开关的数据表中都包含电源排序注释。  如果信号路径在电源之前看到电压、则信号路径上有保护二极管会传导至 Vcc。   当这些二极管导通时、它们可以传递大电流并为电源轨反向供电或打开开关。  

    如果您担心  上电时的反向电源或信号路径隔离、则可以使用具有断电 保护功能的开关、例如 TS5A12301E。   您可以在此帖子的技术说明中看到更多信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢你的答复。 我的电源电流非常有限。 您推荐的器件的功耗比我考虑的器件高出大约10倍(最大值)。 在 CMOS 闩锁上读了更多的内容之后,我觉得只要任何输入在电源之前*没有被置位,就不应该有任何问题。 在我的应用中、输入与电源同时置位、因此任何 ESD 二极管都不应导通。 你同意吗?

    谢谢、
    Narek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Narek、

    我同意、但 TI 建议在数据表中提到的任何信号位于信号路径之前为 Vcc 供电。

    谢谢、
    Adam