This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:1.8V VCC 的带宽是否与2.5V Vcc 300MHz 相同?

Guru**** 2385580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/726046/ts3a5018-whether-the-bandwidth-of-1-8v-vcc-is-the-same-as-2-5v-vcc-300mhz

器件型号:TS3A5018

大家好、

我们需要检查 1.8V VCC 的带宽是否与2.5V Vcc 300MHz 相同。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    FET 开关的导通状态电阻随着电源电压的降低而增加、但导通状态电容不会改变。 导通状态电容将影响300MHz 下的信号、因此您将在所有电压节点上获得相同的带宽性能。

    谢谢、
    Adam