This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:VCOM 电压范围

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/724633/ts5a22364-vcom-voltage-range

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件:MUX509

大家好、

为什么 Vcom 的最小值是 Vcc-6、而不是-Vcc-0.5?

2.如果我 在 pin-com 上进行接地短路和电源短路测试,pin-com 可以承受的最大电压是多少?

此致、谢谢!

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的团队:

    关于最后一个问题、我认为通信引脚能够承受的最大电压是 VCC (电源)的值。
    关于我客户的短路电源测试、他系统的电源为12V、最大瞬态值高达36V、但引脚通信可以承受的最大电压为5.5V (VCC)、因此测试无法通过。
    您能为您提供一些解决方案吗?

    谢谢、此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    1) 1)没有-Vcc 引脚、因此您无法引用该引脚的规格。  此器件还支持低于接地电压的电压、因此您也无法指定-0.5V。

    2) 2)这是 一个5V 器件、不能暴露在12V 电压下。  如果您需要可承受36V 电压的器件、则需要选择支持36V 电压的器件。  您是否看过 类似 MUX509的内容?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!