This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:SN74CBTLV3126PWR 双向 I2C

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/725155/sn74cbtlv3126-sn74cbtlv3126pwr-bi-direction-i2c

器件型号:SN74CBTLV3126

尊敬的团队:

我的客户想了解 SN74CBTLV3126PWR 是否支持 I2C?

它能否支持如下所示的时钟信号:

I2C_SCL -->速率:100/400kHz, 电压电平:3.3V

I2C_SDA -->速率:100/400kHz, 电压电平:3.3V

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Ω 打开时、它们的行为类似于5k Ω 电阻器。 这对 μ I²C 信号来说没有问题。