This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:泄漏电流定义

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/703577/ts5a3159-leakage-current-definition

器件型号:TS5A3159

尊敬的团队:

您能否详细解释 TS5A3159的泄漏电流规格、例如 INC (off)、INC (on)和 ICOM (on)? 我们如何测量这些参数以及 INC (OFF)、 INC (ON)和 ICOM (OFF)的当前流动方向是什么? 您能否在图11和12中绘制泄漏电流流向(从何处流向何处)以使其清晰? 我对该规格有点困惑、因为数据表中没有详细说明。 谢谢你。  

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    开关项以将 COM 连接到 NC 的内部 FET 或  将 COM 连接到 NO 的内部 FET 为基准导通(传导)或关断(Hi-Z)。

    关断状态泄漏测量关断 FET 将 NC/NO 引脚与 COM 引脚隔离的程度。  这对于了解信号在未选择的通道上可能对 COM 引脚产生多大的影响非常有用。

    导通状态泄漏可测量器件内部的过流结泄漏导致的信号损失量。  这会将信号放置在所选通道上、并测量不会传输到 COM 引脚的能量以及 IC 内部的损耗。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的解释。 我现在很清楚。

    此致、
    Polly Chung