This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSI2分离器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646, SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/702870/csi2-splitter

主题中讨论的其他器件:TS5MP645TS5MP646SN75DPHY440SS

尊敬的 TI 团队:

您能为 CSI2分离器推荐 IC 吗?  我们是否可以使用 LVDS 分离器来实现此目的?

此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米莱纳

    我们为 诸如 TS5MP645和 TS5MP646的 MIPI 摄像头开发了2:1开关、但 我目前没有 MIPI CSI2分离器。    您是否有更多的技术规格和/或您的需求图、我可以将这些图带回我们的产品开发人员?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LVDS 分路器不适用于 CSI 2、我们也没有任何 CSI 2分路器。 我们确实有 SN75DPHY440SS、这是一款 CSI 2重定时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、Malik、

    下面 是我们所需的方框图。  

    谢谢、此致、

    Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Milena、我已将此信息发送给产品定义团队。

    Adam