This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:UART 应用的多路复用器建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/701755/tmux136-mux-recommendation-for-uart-application

器件型号:TMUX136

您好!

我的客户正在寻找能够满足以下要求的多路复用器。  可以帮我提出建议吗?

客户要求:

两侧均为3.3V、带宽小于10Mbit。

我正在寻找一个2:1多路复用器,用于在 GPIO 和 UART_TX 线路之间切换 RS422收发器上的驱动器输入。

GPIO ->
                                   (MUX)   RS-422收发器驱动器
UART_TX ->  μ A

我还需要一个1:2多路信号分离器、因此我可以获取接收到的信号、并在处理器上的 UART_RX 和另一个 GPIO 之间进行切换。

GPIO <-
                                   (MUX)   Ω RS-422接收器
UART_TX <-  μ s

谢谢、
Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuchen、

    我们有许多2:1器件、它们将支持 UART 应用和 GPIO。  我可以使用 TI.com 开关选择工具 查找2通道2:1器件。  

    搜索2通道2:1器件提供了19个选项。  我建议首先查看 TMUX136器件。

    谢谢、

    Adam