This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:该器件能否用作 I2C 多路复用器?

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/701694/ts5a3159-can-the-device-be-used-as-i2c-mux

器件型号:TS5A3159
主题中讨论的其他器件: TMUX136

大家好、

该器件能否用作 I2C 多路复用器? 当我的客户使用该器件时、COM 连接到主器件、NO 连接到从器件、NC 悬空。 IN 是控制信号。  

我们发现、当选择 NC 时、COM 拉至1.5v、当选择 NO 时、COM 也拉至1.5V。 VCC 为3.3V、IN 为3.3V。

我们需要检查 COM 引脚为什么是1.5v。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    是的、TS5A3159可用作 I2C 多路复用器。

    但是、I2C 是一种两位协议、因此大多数客户使用 TMUX136等双通道2:1开关、而不是 TS5A3159等单通道2:1开关。

    I2C 主设备和从设备也使用开漏通信。 您将需要在开关的每一侧放置上拉电阻器、以便在信号开关为高阻态时总线可以看到逻辑高电压

    在确定开关两侧的电阻器上拉电阻器的大小时、请记住、当信号开关路径为低阻抗时、上拉电阻器将是并联的。

    上图显示了在 Vcc = 3.3V 时正确供电的 TS5A3159、这将允许高达3.3V 的信号从 COM 传递到 NO/NC。 如果控制逻辑引脚(IN)被设定为3.3V 逻辑高电平、那么根据开关真值表、COM 引脚将被连接至 NO 引脚。

    从上面的图表中、没有足够的信息来知道 COM 上的电压和 NO 引脚上的电压。 这些引脚上的电压将基于驱动 COM 和 NO 引脚的系统其余部分。 TS5A3159是无源 FET 开关、没有任何拉电流或灌电流能力。

    我建议尝试使用诸如新型 TMUX136之类的双通道器件进行 I2C 开关。

    谢谢、
    Adam