This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4097B:CD4097B

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4097B, MUX507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/700861/cd4097b-cd4097b

器件型号:CD4097B
主题中讨论的其他器件: MUX507

尊敬的先生,请回答

我想将 CD4097B 用作(8:1) x2模拟多路复用器。

我有双+/- 5V 电源(+5V、-5V、GND)。

我需要传输15mV… 通过  CD4097B 传输3V、50Hz 差分信号。 我从   电流收发器获取该差分信号。 我需要使用  +5V、-5V 电源将该信号(在 CD4097B 之后)馈送到差分放大器。  

1) 1)如果我理解正确、对于向 A、B、C、INH 输入馈送"0"逻辑电平、那么我需要向 A、B、C、INH 馈送负5V 电压。   要将"1"逻辑电平馈送到 A、B、C、INH 输入、那么我需要将5V 电压馈送到 A、B、C、INH。 我是对的吗?

2) 2)但也许我可以馈入 15mV…… 使用 单电源10V (VSS=0V、Vdd=10V)向 CD4097B 发送3V、50Hz 差分信号? 但我想这是不可能的。

3) 3)请推荐用于控制 A、B、C、INH 输入的任何 IC。  

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    1) 1)我相信 CD4097B 控制逻辑引脚 A/B/C/D/INH 以 VSS 为基准。  这意味着您是正确的、对于逻辑低电平"0"、您将为逻辑引脚提供 VSS。  对于逻辑高电平"1"、如果 Vdd-VSS 之间存在10V 的差异、则可以输入从3V 到 Vdd 的值。

    2) 2)您可以在 VSS = 0V 且 Vdd = 10的情况下为 CD4097B 器件供电。  在这种情况下、您可以通过信号路径传递0-10V 的信号。  

    3) 3)您可以使用 MSP430G2 GPIO 引脚等微控制器来控制逻辑引脚 A/B/C/D/INH

    我们还有更新的器件 MUX507、其优点是控制逻辑以 GND 引脚而不是 VSS 为基准。

    谢谢、

    Adam