This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMUX136:T-Spice 模型缺少文件

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/699189/tina-spice-tmux136-missing-files-for-the-t-spice-model

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 Adam:

我的客户希望仿真 TMUX136。 他在 T-Spice 环境中工作。 在将 Spice 模型传输到 TSpice 时、他注意到以下几点:

  • 以下行中的引用 没有有效的目标:
    • 43   X U3      CNTRLA CNTRLB SELd ENZINT GND TS3H600_digital  
    • 89   D_D2        N292085 Enz_N2 Dhbreak
    • 98    X_U4      ENZ_N2 N288827 ENZINT 0比较器
  • 他可以找到一个解决方法  
    • 43    TMUX136_digital (第187行)
    • 98    TMUX136_Comparator (第204行)
  • 对于二极管、他必须使用自己的二极管  

现在、由于二极管的电容在该高频下很重要、问题是、他是否修复了正确的位置、以及我们是否可以为 D_D2提供正确的数据?   

BR、
Nico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicolas、
    感谢您指出该网表的问题。 我将在今天结束之前向该主题发布一个更正后的主题。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nico、

    我已将您的问题通知建模团队、我们将努力提供答案。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolas、

    更正后的模型附加到此主题、明天还应显示在 TI.com 上的器件产品文件夹中。

    再次感谢您抽出时间来解决此问题、并为给您带来的不便深表歉意。

    此致、

    John

    e2e.ti.com/.../tmux136.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的快速响应。

    BR、
    Nico