This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 Micro-EDM 应用的开关电路/模块

Guru**** 2924670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/698931/switching-circuits-modules-for-micro-edm-application

我希望获得能够为我们的 Micro-EDM 应用切换来自可编程电源的高直流电压的开关模块。  
 {Micro-EDM 是一个应用、其中一个端子在开关后从直流电源(-ve)连接到刀具、另一个端子(+ve)连接到工件。 一旦这些工具和工件彼此接近、就会因电场和材料被移除而产生火花。}  

直流电源规格如下:

 V:300V DC

I:11 A

我需要一些模块或电路、这些模块或电路可以将如此高的直流电压切换至:

 脉冲开/关:500ns - 5微秒

频率:高达2MHz 甚至更高

这些电路/模块应主要通过直流电源(300V 直流,11A {我们在实验中拥有})进行连接,其中一个端子 ,即负极端子,通常用于使用基于 RC 或基于晶体管的开关电路进行开关。  
此外、我还需要感测跨越间隙的电压和电流、即火花过程中的变化。 构建我们系统的伺服机制需要这些值。
请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    我们拥有的唯一高电压开关模块是600V GaN 器件 LMG3410、它们能够高速切换并能够管理电流电平。

    www.ti.com/.../LMG3410

    该器件集成了驱动器 IC 和电源开关、因此您只需将来自微控制器或 DSP 控制器的逻辑电平 PWM 信号馈送至该器件即可。

    我们的产品线没有检测电压和电流过间隙的解决方案、但 LMG3410具有内部电流限制保护功能。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在将我的连接从直流更改为交流时也面临同样的问题、 但是,每次 出现任何类型的错误时,都可能是内部或外部错误,有时  在电压测量方面出现问题,请建议我解决 Canon 打印机技术支持上 的问题,这对我非常有帮助。