This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:TS5A3157YZP 工作 TAmax

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, SN74LVC1G3157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696365/ts5a3157-ts5a3157yzp-operating-tamax

器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157

您好!

 

我的客户正在当前设计中使用 TS5A3157 YZP。

虽然 TS5A3157YZP 的工作温度为 TAmax = 85oC、但它们使用 TS5A3157YZP 进行 TAmax 为95oC 的新设计。

我认为、即使数据表指定 TAmax=85oC、只要 Tj < Tjmax、TS5A3157YZP 也可以在95oC 的温度下使用。

TS5A3157YZP 上的 Tjmax 是多少?

或任何其他备选器件以满足 TAmax >=95oC 的要求?

 

此致、

 

K.Hiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K.Hiano、

    可以使用此 e2e 帖子中的 Excel 计算器计算信号开关的最高结温。

    使用计算器、您可以看到 TS5A3157在最大功率仅为89摄氏度的情况下不会升温太多

    使用 TI.com 开关选择工具、我可以对支持95°C 环境温度的器件进行排序。

    您在最初 选择 TS5A3157的应用中做了什么?  SN74LVC1G3157是否是合适的替代方案?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

     

    感谢您的回答。

     

    我了解到、通过 Excel 计算器、在 Ta=85oC 且最大功率时、TS5A3157 Tj 为89oC。

    Tj 也是在 Ta=95oC 且最大功率时计算得出的99oC。

     

    那么、TS5A3157最多可以接受多少 Tj?

    我觉得 TAmax=85oC 过于保守。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K. Hirano

    您可以在绝对最大值表中看到、TS5A3157器件的最高存储温度可达150摄氏度、这是最高结温的结果、不会出现任何问题。

    Excel 计算器证明了这是一款低功耗信号开关、在不违反建议的工作条件的情况下、您永远无法将结温达到150摄氏度。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

     

    感谢您的回答。

     

    根据 Excel 计算器、Tj = 99oC 时 Ta = 95oC、这远低于绝对 Tjmax = 150oC。

    那么、即使数据表中显示建议的 TAmax=85oC、您也可以在 Ta=95oC 时安全地使用 TS5A3157吗?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    K. Hirano

    该器件的最高环境工作温度为85摄氏度、因此我们无法保证器件的性能超过该额定值。

    谢谢、
    Adam