This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4053A-Q1:三路2通道模拟多路复用器/多路解复用器

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/698166/sn74lv4053a-q1-triple-2-channel-analog-multiplexer-demultiplexer

器件型号:SN74LV4053A-Q1

大家好、团队、

这与相对于 SN74LV4053A-Q1器件温度的 RDS (ON)变化信息有关。 您能否提供此信息、因为数据表中缺少此信息。

提前感谢您、

Kureti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kureti、

    数据表中指定了 SN74LV4053-Q1的 Rdson、其中显示了不同电源电压和不同温度下的变化。   您可以在下方看到、整个温度范围内可能会有~20%的变化

    在什么电路中、整个温度范围内的 Rdson 变化对于您的应用至关重要?

    为什么选择 SN74LV4053-Q1?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam 先生:

    感谢您的回答。

    在直流/直流转换器中、由于运行模式不同、驱动器使能和 PWM 信号通过 SN74LV4053-Q1馈送。 在这里、使能阈值对于驱动器至关重要。

    谢谢你。

    Kureti