This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:TS5A3166开关控制电压电平

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/698368/ts5a3166-ts5a3166-switch-control-voltage-levels

器件型号:TS5A3166

 TS5A3166 5V 运行开关规格是否保证在关闭时输入控制电压介于0v 和0.8V 之间、打开时输入控制电压介于2.4V 和5V 之间? 是否提供 SPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥伦

     

    数据表规格通常说明特定 Vcc、Vcom/VNO/VNC 和中的性能。  TI 建议将所有数字控制逻辑信号设置为 Vcc 或 GND。  如果  数字控制电平不在 Vcc 或 GND 上(如 ICC 和 Ron) 、某些直流规格可能会发生变化、但其他交流规格将保持类似的状态、例如电容、时序和带宽。  

    您的系统中关注哪些规格?  为什么选择 TS5A3166?

     

    HSpice 模型在 器件的工具和软件部分提供。

     

    谢谢、

    Adam