This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157DCKR 去耦电容?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/698314/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157dckr-decoupling-cap

器件型号:SN74LVC1G3157

 

您能告诉我们器件是否需要任何特定的 Vcc 至 GND 去耦电容吗? 我无法在其数据表和应用程序上找到任何信息。 注释。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farshhad、

    通常、最好在器件的电源引脚上放置一个去耦电容器。 典型的规则是为逻辑器件、多路复用器、运算放大器等使用0.1uF 陶瓷电容器 您还可以根据应用需求在电源引脚上放置更多的去耦电容器。

    希望这对您有所帮助!