This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有出色关断隔离性能的模拟开关

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A44513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696552/analog-switch-with-greatest-off-isolation

主题中讨论的其他器件:TS12A44513

您好!

我注意到 TI 销售模拟开关。 我正在寻找任何具有尽可能高的关断隔离值的模拟开关。 您建议使用哪种模拟开关器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    是的,TI 销售300多种模拟开关,但需要更多信息来缩小搜索范围。

    1) 1)您尝试隔离哪种类型的信号? 电压、带宽、电流?

    2) 2)您想要隔离多少个信号?

    3) 3)当您要求隔离时、您是从交流隔离还是直流隔离中寻找隔离?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我尝试在开关关闭时阻止芯片的引脚建立连接。 这些引脚非常敏感。 但我注意到、当我在它们上施加1M 欧姆的电阻时、它们不会建立连接。 因此、我正在寻找一个具有类似这样的"关断"隔离的开关。
    2) 2) 3
    3)直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    如果您在直流感测中进行隔离、则可以查看关断状态泄漏电流。  使用 TI.com 开关选择工具 、我找到了 TS12A44513、它指定了低关断状态泄漏电流。

    谢谢、

    Adam