This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052B 大导通状态电阻?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, SN74CB3Q3253, SN74LV4052A, TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696072/cd4052b-cd4052b-large-on-state-resistance

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253SN74LV4052ATS5A3159

大家好、

我将两个 CD4052B 用于多路复用器/多路信号分离器。 我仅使用+3.3V 作为 Vdd、并将 INH、Vee 和 VSS 连接到 GND。

我的问题是输入电压与输出电压不同。 我假设存在一些电压损耗、但从输入高电平(3.3V)来看、输出大约为2.75V、在多路复用器之后、输出信号的最终电压大约为1.68V。 然后我的信号被挤压、无法驱动任何东西。 我想知道我是否忘记了一些东西。

我希望尽量减少修改。
有人有想法吗? 如果需要、我可以提供原理图。

提前感谢。
此致、


路易·F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    您使用的是 CD4052B 器件的什么应用?  如果您发布原理图或图表、可能会对论坛上的其他人有所帮助。

    CD4052将具有更高的串联电阻和更低的电源电压。  

    如果以5V 规格为例、您可以预期在通过开关驱动~1mA 时看到的结果。  电流为1mA 时、器件两端的压降预计为470mV。  您通过开关驱动多少电流?  您已将什么连接到开关的两侧?

    为什么选择 CD4052B?   SN74CB3Q3253是我在 TI.com 选择工具上找到的一款导通电阻较低的2通道4:1器件的替代器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回答。 我的应用包括 CCD 输入信号的多路复用触发信号和将多路复用信号解复用到特定的 CCD (有多个 CCD)。

    我将通过开关驱动大约1mA 的电流。 我看到、当 Vdd 更低(例如、大于5V)时、RDS 会更高。

    在开关连接结束时、我有一个光耦合器来保护输出级。 但电压和电流将变为低电平、我无法将 LED 设置为打开以设置正确的输出。

    下面是应用程序屏幕截图:


    感谢您的帮助、我找到了一个组件:SN74LV4052A、它似乎是一个很好的替代器件(与 CD4052B 引脚完全相同)、但 RDS 较低、电源较低。 您是否认为避免繁重的硬件修改可能是一种良好的折衷方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    CCD 电荷耦合器件图像传感器是上图中的摄像头1/23吗?  

    是的、 对于 CD4052B (与 PFET 并联的传输栅极 NFET)、RDSon 通常会随着 Vcc 的减小而增大、 这 对于所有传输栅极和单个 NFET 类型开关都是如此。  对于  电荷泵偏置栅 极电压的开关、这种关系不成立。  有关不同交换机类型的更多信息、请参阅 本应用手册的前几页。

    是的、与将为数百欧姆的 CD4052B 相比、SN74LV4052在3.3V Vcc 下具有10秒欧姆内的较低 Rdson。

     

    看到您的系统中仅使用单通道3:1配置、 未来的另一个选择 是 TS5A3159、其 Rdson 小于1欧姆。

    谢谢、

    Adam