This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:热性能信息和功率耗散

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696687/sn74cb3q3253-the-thermal-information-and-power-dissipation

器件型号:SN74CB3Q3253

大家好、

请帮助确认 SN74CB3Q3253PWR 的热性能信息。 数据表中未显示 Θjc。

此外、如何计算其功耗? 请提供公式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请参阅下面的热性能信息。

    RGY DBQ PW DGV
    Theta Ja 环境热阻的影响 45.7 114.3. 112.7 126.
    Theta JC (顶部) 结至外壳(顶部)热阻 59.6. 65.4. 47.5. 51.3.
    Theta JB 结至电路板热阻 23.3. 56.8. 57.8. 57.8.
    PSI JT 结至顶部特征参数 2.2. 18.3. 6. 5.9.
    PIS JB 结至电路板特征参数 23.4. 56.4. 57.3. 57.3.
    JC (底部) 结至外壳(底部)热阻 11.5. 不适用 不适用 不适用

    公式和 Excel 计算器可在下面的常见问题解答主题中找到。

    为了帮助我了解为何需要热性能信息并 计算功率耗散?  此信息在系统设计中是如何使用的?

    谢谢、

    Adam