This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有替代光电晶体管的解决方案-例如 MOCD213?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/697216/do-we-have-solution-to-replace-photo-transistor---such-as-mocd213

降级器、

我们是否有类似的解决方案来替代光晶体管-例如 MOCD213?

图片、隔离式开关

此致

徐文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iven、您好!

    我看到 MOCD213是 SOIC 封装中的光耦合器。 我们的产品系列中没有光耦合器、但我们有数字隔离器可替代光耦合器、并具有更好的隔离、电气和计时性能。 我相信您已经了解数字隔离器系列 ISO77xx、它具有适合大多数应用的最佳性能。

    如果您正在寻找照片 MOS 或隔离式负载开关等效器件、SN6505可以满足此要求。 请参阅以下 E2E 帖子、其中讨论了如何使用 SN6505 (代替 UCC2808)来驱动开关。 如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。

    e2e.ti.com/.../693673


    此致、
    Koteshwar Rao