This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:TS3A4751 OVP 功能

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, TMUX1072, CD4016B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696696/ts3a4751-ts3a4751-ovp-function

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件: TMUX1072CD4016B

尊敬的


  我们的熟料n`t ADG4612、我们发现 TS3A4751类似功能、但我们没有看到过压保护。

我们的客户需要高达24V 的 OVP 规格


如有任何建议、请告知我


谢谢、


此致、


劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    目前、我们没有 OVP 高达24V 的4通道1:1器件。 您可以选择两个近距离器件:CD4016B 或 TMUX1072。

    为什么需要24V OVP? 您正在连接交换机。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam

    PoE 应用、TMUX1072也许可以工作。

    感谢您的建议。

    此致、

    劳伦斯。