This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810:TX810 -用于超声波的可编程 TR/RX 开关。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TX810, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696817/tx810-tx810---programmable-tr-rx-switch-for-ultrasound

器件型号:TX810
主题中讨论的其他器件: AFE5818

您好!

我们将 TX810用作带有 AFE5818的 TR 开关、用于医疗超声波设备、我们使用了基于 PMUT 的超声波探头、

在我们之前的设计中、我们设计了采用分立式二极管的 T/R、我们没有在 T/R 开关的输入端使用交流耦合电容器、但对于 TX810、建议使用交流耦合电容器、

我们有一些布板空间限制、很难在 T/R 开关输入端包含这些电容器、  

由于我们使用的是基于压电式的探针、因此我认为我们在 TX 810输入端不需要交流耦合、对吧?

2.是否可以使用10nF 而不是0.1uF 等较小的电容? 这将允许我们使用0402等更小的封装

提前感谢

阿盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashvin、

    是的、您应该能够使用更小的电容22nF/100V。