This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:将 dB 转换为电阻

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696637/ts5a3359-convert-db-to-resistance

器件型号:TS5A3359

我不熟悉这一点、但我想问如何将 dB 值转换为电阻。 我一直在 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a3359.pdf 上查看一个隔离式模拟开关 、它在2.5V 时的关断隔离值为-64dB (更多信息请参见第10页)、我需要帮助转换此值。 感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    dB 值 只是输入/输出的比率、因此 无法将其转换 为 奇异 电阻值。

     数据表第10页上的关断隔离值是仅 在特定 频率下有效的交流阻抗测量值。  测量方法是将已知信号放置在开关的一侧、并测量   当开关关闭时、已知信号中有多少信号会传输到开关的另一侧。   dB 值是(输出/输入)的比值  、您可以看到数据表中有一个该测量在不同频率下的值图、而第10页的简单规格以特定频率引用了该图。

    对于直流关断 隔离规格、您 可以 查看关断泄漏电流规格。  此规格的测量方法   是在 COM 或 NO 引脚上施加0.5V 至2.3V 的电压、并测量开关关闭时开关另一侧出现的电流量。  如果您想将其转换为电阻、 可以 使用 V=IR。   

    2.3V =(15nA)(R)

    R =~153 Mohms  

    我还在搜索"关断状态电阻"时发现了这篇文章

    谢谢、

    Adam