This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双 I2C 多路复用器开关

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/696253/dual-i2c-mux-switch

主题中讨论的其他器件:TCA9543ATMUX1072

您好!

我目前正在考虑使用 TCA9543A、但该芯片需要 I2C 命令才能在通道0和通道1之间进行选择。 I 并寻找一个等效的多路复用器/开关、该开关可使用微 I/O 引脚在通道之间进行选择。

我看过开关和多路复用器参数搜索、找不到类似的芯片。  有人可以推荐多路复用器来满足我的要求吗?

谢谢、

罗克曼46.

Image result for TCA9543A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rocketman46 (名字很好)

    TI.com 上的无源 FET 开关都是由 GPIO 控制的器件。  然而、无源 FET 开关没有任何诸如 TCA95XX 器件的驱动能力。  我查看 了 TCA9543A 双通道2:1器 件类似配置的参数搜索、并找到了许多选项、因为它们都支持低带宽 I2C 信号。  

     许多客户喜欢用于 I2C 的全新 TMUX1072器件、因为它是少数几款支持大于 Vcc 的信号的器件之一。  这使得该器件能够支持5V I2C 信号、而开关上的 Vcc 仅为3.3V  

    谢谢、

    Adam