This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX509:多路复用器509输入输出通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721545/mux509-mux-509-input-output-communication

器件型号:MUX509

您好!

我正在其中一个应用中探索 MUX509。

我们为 S3B 输入提供大约1KHz 的信号(某些命令),并在 DB 上获得相同的波形。 此外、我们还在 S3A 上提供连续15V 电压、在 DB 上接收相同电压。

现在、只要在器件(在 DB 上连接)上接收到1KHz 脉冲、它就会在同一通道(DB)上发回一些信号(1KHz 波形)。

我可以看到我无法在 S3B 侧接收反向信号。 我已经检查了 DB 上是否存在信号、但 S3B 上没有信号。

根据数据表、MUX509是双向的、可具有输入/输出。  

原因可能是什么

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我简而言之,在这里清楚地提出我的问题。
    与可用作输入或输出的同一通道(例如 S3A 和 DA 均可用作输入/输出)同一通道上输入到输出之间的任何时间限制是多少? 如果我使用 DA 作为输出、现在 DA (作为输入)上出现了一些确认、那么有什么时间限制?

    因为考虑到这种情况、我没有在 S3A 上获得确认(同时作为输入)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希杰克

    MUX509器件是无源 FET 开关、这意味着它不具备任何驱动、重复或信号调节功能。 它只需将 FET 一侧的电压传递到另一侧即可。

    如何确定 MUX509的输入或输出取决于用户如何连接其信号源和负载、或者在您的情况下确定 TX 或 RX。 从交换机到通信方向不应有任何问题。 快速检查方法是拆下开关并缩短信号路径、以查看问题是否仍然存在。

    您要连接到交换机的是什么? 您是否有原理图或图表?

    您是否能够测量开关输入和输出信号的示波器截图、以查看 FET 开关的源极(SxB)和漏极(DB)之间是否存在任何失真?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        Adam、

    我们在这方面取得了进步、现在能够接收接收器侧的脉冲。 但仍然存在一些问题。

    随函附上简化的原理图和波形、并进一步解释了这些问题。

    我已经连接了使用多路复用器的波形、另一个没有(旁路)多路复用器的波形。

    在这里、我要在接收端连接基于 DALI 的 LED 驱动器。

    1.当我施加绕过多路复用器的命令时、接收到的波形信号振幅电平约为12.5V。

      但当我通过多路复用器连接时。 接收信号幅值约为7.5V。

    原因可能是什么。 正如您在两个波形中看到的、发射脉冲的信号振幅水平是可以的。

    我已将24V VDD 施加到多路复用器、S3A 通道具有恒定的15V 电压。 S3B 用于发送和接收

    信号。

    这种行为的根本原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希杰克

    这是不可预料的。 如果在旁路多路复用器与通过多路复用器时发送信号没有不同、则接收信号不会有所不同。 如果您在接收信号的开关中看到较小的振幅、我希望看到对发射信号的同样影响

    MUX509的导通状态电阻通常为125欧姆。 如果您使用125欧姆电阻通过开关传递25mA 电流、则可以预期开关两端的压降约为~3V。 您是否知道发送或接收驱动器之间的驱动强度是否不同?

    在这两种情况下、电压 A0和 A1是否保持在相同的电平?


    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在两个通道上、流经的电流均在1.5至2mA 之间。 因此、我了解、考虑到电流和电压、不应出现明显的压降。

    2.我将 A0硬接线至 GND、将 A1接线至3.3V 以选择 S3A 和 S3B。

     但我仍然无法解决问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希杰克

    实验的奇怪之处在于、如果有开关、则第一个发射脉冲不受影响。   只有  接收脉冲受开关影响。  如果开关导致问题、我希望它在这两种情况下都会导致问题、因为它是无源 FET 开关。   

    您是否曾尝试使用机械思维与电气思维来调试该问题?  您是否曾尝试换用新 IC 或将 IC 放在其他电路板上?  

    在通过总线发送信息的 DALI 选择发送器与通过总线发送接收信息的 LED 驱动器之间、您认为有何不同?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希杰克

    您是否运行过任何其他实验? 您是否了解问题的根本原因?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在过去几天里、我在其他活动中非常忙碌、因此无法继续进行此项工作。

    但最后一次更新是、我无法成功、我将再次开始找出根本原因。  

    我将向您提供最新信息、并向您提出进一步的结果和问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希杰克

    您是否有进一步测试的更新?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希杰克

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您需要其他支持、您可以在此处回复、然后重新打开问题、或者您可以启动新主题。

    谢谢、
    Adam