This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:询问 TS3A227ERVAR 引脚16 mIC_present 检测问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718472/ts3a227e-asking-for-the-ts3a227ervar-pin-16-mic_present-detection-issue

器件型号:TS3A227E

大家好、

用户设计 TS3A227用于麦克风电话铃声检测。 但是、有时它会起作用、有时它会失败。

请参阅以下良好和失败案例。  
情况1 (良好)Plug 耳机首先打开电源
TS3A227E 的引脚15 (DET_TRIGGER)保持低电平
2. TS3A227E 的引脚16 (MIC_Present)从高电平变为低电平
3. MIC 可以正常工作

案例2 (失败)Turn 先通电、然后再插入耳机
TS3A227E 的引脚15 (DET_TRIGGER)从高电平变为低电平
TS3A227E 的引脚16 (MIC_Present)保持高电平
3. MIC 无法正常工作

请查看原理图/布局、并提供您的意见、说明为什么可能导致插针16在插入耳机时未拉低。

这里是原理图和布局链接。


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    尝试打开原理图和布局时出错。  是否会再次尝试发送新副本?

    在第二种情况下、如果您通过插入和拔下耳机来重复实验、结果是否有时起作用?  

    插入耳机的速度有多快?  TS3A227E 是否有可能在耳机完全插入之前完成检测?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我查看了原理图、并看到您可以通过使用 连接到 DET_TRIGGER 引脚的4.7K Ω 上拉电阻器 R685到3.3V 来启动检测序列。  将耳机插入电话插孔后、电话插孔开关接地、从而在 DET_TRIGGER 引脚上产生从高到低的转换。  这是正确的操作。  

    我仍然想知道、在耳机完全插入插孔之前、TS3A227E 检测已完成。  

    1. 在第二种情况下、如果您通过插入和拔下耳机来重复实验、结果是否有时起作用?  
    2. 您是否能够打开 TS3A227E 器件的电源并插入耳机、然后通过 I2C 寄存器手动启动检测?  
    3. 在 R685上使用较弱的上拉电阻器是否可以提高检测性能?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    您是否能够在测试中取得任何进展?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    我们一段时间没有收到您的消息、因此我将解决此问题。 如果您在回复此主题时有其他问题、则会重新打开问题、或者您可以启动新主题。

    谢谢、
    Adam