This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:切换后漏电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/722954/ts5a3160-power-leakage-after-switching

器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件: CC1310

 

您好!

我正在传感器电源开关应用中探索 TS5A3160。

当我将 PIN6置为高电平时,pin4输出3.6V (@40uA),但当我将 PIN6置为低电平时,pin4输出0.9V (@40uA)。

因此,我将 pin3连接到 GND,但当我将 PIN6设置为低电平时,pin4输出0v (@410uA)。

我希望当 PIN6被设定为低电平时,pin4应该为0v 并且电流应该为零。

原因可能是什么

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石材、

    当我将 PIN6置为高电平时,pin4输出3.6V (@40uA),但当我将 PIN6置为低电平时,pin4输出0.9V (@40uA)。

    在这种情况   下、您将使引脚3悬空、由于泄漏电流、我预计 COM 引脚4上会有电压、但不会超过40uA。

     

    因此,我将 pin3连接到 GND,但当我将 PIN6设置为低电平时,pin4输出0v (@410uA)。

    由于引脚3不再悬空、我预计会出现0V、但我 预计不会出现410uA 的电流

     

    有人可能认为 NO 和 COM 之间的 FET 未完全关断。   您知道 C 传感器-V 节点逻辑低电平时的电压电平吗?   

     

    如何测量 COM 引脚上的电流?  

     

    谢谢、

    Adam

     

     

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    非常感谢您的回复和支持。

    为了便于测试、我直接用电阻器(R1:5.2K)替换了传感器

    MCU 为 CC1310,电源为3.621 V

    测量的电流在 R1上。

    测量结果如下:

    PIN6为高电平(3.518v)、PIN4为3.62V (@0.693mA)、PIN3大约为0.085V

    PIN6为低电平(0.0001v)、PIN4为1.246V (@0.238mA)、PIN3为1.246V


    我测量了五个电路板、结果是一样的。

    此外、我只焊接了 TS5A3160进行测试。 在开始时的结果与上述相同、但在进行焊接后测量结果正常、可以正常关闭、而不会漏电。

    我不知道为什么。

    此致、

    石材、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    我找到了问题。 一个引脚通过上拉电阻连接到 VDD_Sensor。 读取该值后、该引脚设置为高电平。

    再次感谢你。

    石头。