请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3160 主题中讨论的其他器件: CC1310
您好!
我正在传感器电源开关应用中探索 TS5A3160。
当我将 PIN6置为高电平时,pin4输出3.6V (@40uA),但当我将 PIN6置为低电平时,pin4输出0.9V (@40uA)。
因此,我将 pin3连接到 GND,但当我将 PIN6设置为低电平时,pin4输出0v (@410uA)。
我希望当 PIN6被设定为低电平时,pin4应该为0v 并且电流应该为零。
原因可能是什么
谢谢