This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:无电源时、开关连接在一种状态

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/723799/ts5a3159a-switch-connected-on-one-state-when-there-is-no-supply

器件型号:TS5A3159A

尊敬的 TI:

我正在寻找一个模拟开关、在没有电源、一个通道和两个通道时将输入连接到一个雕像/输出、该开关用于切换用于 USB type C 智能手机模式选择的感应电阻、 该开关将在两个电阻值之间交替、其中一个是下拉电阻器值、另一个是下拉电阻器值。 输入和输出额定电流不必很高200mA 就足够了。 但是、雕像上的电阻必须很小、以便它不会影响设计使用的电阻器值。

我正在查看 TS5A3159A、但它似乎并不完全符合我的要求。 您能帮您检查并提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电极球、

    TS5A3159A 的哪些要求不适用于您的应用?
    TS5A3159A 导通电阻小于1 Ω、支持的电流为200mA

    您对 TSS5A6542有何看法?

    谢谢、
    Adam