This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6572:关于驱动容性负载

Guru**** 1857310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3875, LMH6572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/719707/lmh6572-about-driving-capacitive-loads

器件型号:LMH6572
主题中讨论的其他器件:OPA3875

您好!

OPA3875的交货日期有问题。
在这种背景下、
客户正在考虑 使用 LMH6572而不是 OPA3875。
客户希望使用  LMH6572替换 OPA3875、同时保持外设电路不变。

在这种情况下,我收到了以下问题。
请给我建议。

关于数据表第11页驱动容性负载
  ROUT 是与端接电阻器(75Ω Ω)不同的电阻。
 这种理解是否正确?
  在任何情况下、LMH6572是否需要描述内容的附加电路?
 您能更详细地解释一下描述吗?

   
  
2.请告诉我 、 在将 OPA3875替换为 LMH6572时、客户应注意哪些事项。

3.可从网上下载的数据表是预览版本。
  您能给我提供官方版本的数据表吗?
   http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lmh6572&fileType=pdf


关于更换器件、我想与 您分享客户原理图。
请允许我通过 私人 邮件或 电子邮件与您交谈
我的电子邮件地址是:
tsukui-y@macnica.co.jp

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsukui、

    图23是有关容性负载驱动的信息;而不是有关阻抗匹配的信息。 如果传输线路正确端接、则不是容性负载。 如果您要驱动75Ω Ω 传输线路、ROUT 和 RL 仍然需要为75Ω Ω。
    2. LMH6572的带宽比 OPA3875低、但在其他方面非常相似。
    3.我不知道为什么这个数据表被称为预览、因为器件现在正在生产中、但是我会给您一个明确的答案。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean - San、

    感谢您的支持。
    我期待你的答复。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsukui、

    这是最终的数据表。 我已请求从边距中删除"预览"。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean - San、

    感谢您的回复和支持。
    我知道网上的数据表是最终版本。
    您能告诉我数据表中删除"预览"的时间表吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    请指出这是否解决了您的问题。

    此致、

    肖恩