This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:关于 TS12A12511的传播时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/722414/ts12a12511-about-propagation-time-of-ts12a12511

器件型号:TS12A12511
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157

尊敬的支持团队:

50~70M 输入下运行时、TS12A12511的传播时间是多少?  如果在1.8V 电源下运行、数字输入的逻辑是什么? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    诸如 TS12A12511的无源 CMOS FET 开关 具有一个数字 ns 至 ps 的传播延迟。  该延迟的主要原因是该路径的长度、信号必须从一个引脚传输到另一个引脚。  CMOS FET 开关中最长的路径主要是连接到硅片的金属引线框(引脚)和键合线的长度。  由于 IC 的引脚和键合线长度、实际的硅 CMOS FET 漏源延迟与延迟相比并不显著。

      

    您通过开关时担心传播延迟的是哪种类型的信号?  

    当有较低成本的选项指定传播延迟 tpd 时、您如何选择 TS12A12511器件?  您认为使用 SN74LVC1G3157有什么好处?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您的详细回复!

    它用于 SPI 信号开关。  客户只需选择一个具有 AVL 代码的代码。 我 也会建议3157。 太棒了!