This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257:查询与放大器;建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257, CD4053B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/722802/sn74cbt3257-queries-recommendation

器件型号:SN74CBT3257
主题中讨论的其他器件: CD4053B

您好!

我正在寻找一款模拟多路复用器开关、此开关能够通过双向3.3V 逻辑信号、同时还能通过4-5V 开关信号。 当前首选项是使用 SN74CBT3257。 这是一个好选择吗? 或者,您能否推荐具有3条信号路径的双向模拟开关,其规格如下:

 

1)电源电压(VCC):3.6V - 5V (单电源)

2) SPDT 2:1

3) 3.3V 和4-5V 信号

4)最大速度3MHz

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    SN74CBT3257满足以下大多数要求、但 SN74CBTXXXX 系列开关是 单 N 沟道 FET 开关。  这意味着它不支持信号路径上高达 Vcc 的电压。  正如您在下面看到的、输入到输出的传递函数是非常线性的、直到输入电压达到 Vcc -~1V。  此时、FET 开始关闭、并将削波高于 Vcc -~1V 的电压。  

    如果偏置开关 Vcc = 5V、您将能够毫无问题地支持3.3V 信号、但5V 信号将被削波至大约4V。  

    如果您想要 一 个类似的开关、可以支持轨到轨信号、您可以查看 CD4053B。  

    谢谢、

    Adam