This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301是否适合用于开关 I2C 等开漏信号?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L301, TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/722734/is-the-ts3l301suitable-for-switching-open-drain-signals-like-those-of-i2c

主题中讨论的其他器件:TS3L301TS3A5018

对于当前正在开发的电路板、客户具有以下情况:
它们具有 FTDI 模块、支持 A 端口上的 I2C 和 SPI、我们的产品具有独立的 SPI 和 I2C 端口。 想法是在 FTDI 和产品之间使用 TS3L301、以便将 FTDI 的 A0和 A1连接到产品的 I2C 或将 A0-A3连接到产品的 SPI 接口。 我的问题是:TS3L301是否适合于开关 I2C 等开漏信号?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naser、

    TS3L301器件等无源 FET 开关不具有任何驱动能力、只要电压和带宽处于建议的工作条件内、就支持任何类型的信号。  这些器件可以支持 I2C 等开漏和 SPI 等推挽。  

    要通过信号开关支持开漏信号、您需要在信号路径上添加上拉电阻器。  请参阅下面的 e2e 帖子。  

    Naser、

     您如何 选择 高带宽、高通道数 TS3L301作为解决方案?  我想我们可以找到更低成本、更小尺寸的解决方案。  您对使用 TS3A5018有何看法?  

    谢谢、

    Adam