This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3253:/OE 始终启用、S0/1拉低:下拉强度问题?

Guru**** 2815175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/722680/sn74cbtlv3253-oe-always-enabled-s0-1-pulled-low-concern-over-strength-of-pull-down

器件型号:SN74CBTLV3253

大家好、

我的客户正在使用此器件。 它们通过365kOhm 电阻器将/OE 接地。 您是否对下拉电阻的强度有任何疑问?

此外、默认设置是通过10kOhm 电阻器将 S0和 S1拉至低电平、将"无填充"电阻器占位符拉至3V3。 这用于调试。 是否对下拉强度有任何担忧?

您会推荐什么?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    信号开关的数字控制逻辑引脚 是缓冲反相 器、上拉或下拉电阻器的强度无关紧要。   

    您可以  根据其他系统要求选择上拉或下拉的强度 、例如您的 MCU 或处理器控制向开关的控制逻辑引脚发送信号的强度。

    谢谢、

    Adam