This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3384:CIO (on)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245, SN74CB3T3125, SN74CB3Q3384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/722314/sn74cbtlv3384-cio-on

器件型号:SN74CBTLV3384
主题中讨论的其他器件:SN74CB3T3245SN74CB3T3125SN74CB3Q3384A

大家好、

电气特性中有 CIO (off)、但 CIO (on)没有。
 您是否具有 CIO (on)的典型值?

注意)以下器件在 电气特性中显示了 CIO (ON)。
SN74CB3T3245
 SN74CB3T3125

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    SN74CBTLVXXXX 系列器件的数据表中未指定 CIO (ON)。

    对导通电容值的需求是什么?

    您是否能够使用 HSpice 模型来解决这些问题?

    对于使用具有数据表中指定的8pF CIO (on)值的 SN74CB3Q3384A 器件、您有什么看法?

    谢谢、
    Adam