This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:它是常用器件吗? 交货周期和库存情况如何? 与新型 TMUX1208的对比

Guru**** 1862020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, SN74LV4051A, INA282, MUX36D08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721470/sn74lv4051a-is-it-a-commonly-used-parts-how-about-the-lead-time-and-stock-vs-new-tmux1208

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件:TMUX1208INA282MUX36D08

我的新项目使用了 SN74LV4051。 它是常用器件吗? 交货周期和库存情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4788188、

    您可以在 TI.com 立即订购页面上查看交货周期和库存、也可以联系您的分销商以了解更多信息。

    SN74LV4051A 是我们最老的单通道8:1多路复用器、TMUX1208是最新款。

    TMUX1208可能会随着工艺电压节点的降低而为您节省设计更改。  Vdd min 要低得多、逻辑可通过1.8V 进行控制。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMUX1208何时上市? 现在就想设计它、但此时供应链的不确定性会让人感到停顿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、

    TMUX1208现已提供样片、您可以从 TI store 订购。 您需要多少产品?到了哪一天、您需要这些产品才能送达?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要在大约2个月内完成几百个...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还应该补充一点、我们对 QFN 封装感兴趣、它在网上商店中似乎不可用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、

    我们将首先制造 TSSOP 封装、您将能够很快获得所需的量产数据。 遗憾的是、QFN 版本在 TSSOP 之后发布、我们的电流估计值为11月中旬。

    您在系统中使用此开关的用途是什么? 也许我们可以为您找到采用 QFN 封装的替代器件?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将看到11月是否会起作用;肯定需要在那里作出一些保证。

    它被用于多路复用8个不同的 INA282监控器。

    我们可以尝试使用 LV4051、但 TMUX1208 QFN 封装更小。

    此设计之前使用 MUX36D08将信号多路复用到单个 INA282、但其串联阻抗(~125欧姆)与 INA282相当低的输入阻抗相对应、并导致约4%的误差。 虽然我们可能能够补偿或容忍这种情况、但我们似乎只是在其中放置一组 INA282s、而是将这些输出多路复用。 不是非常高效的器件、但消除了这些精度问题。