This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:可编程多路复用器/多路信号分离器 IC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/720779/cd74hc4051-programmable-mux-demux-ic

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2000

主席先生,

  位于多路解复用器上方、IC 可编程。如果不是、请建议使用由 python 代码编程和控制的 IC。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayali、

    CD74HC4051是一款8:1多路复用器、可根据下表中的真值选择连接的8条路径中的哪一条。  您可以使用微控制器的 GPIO 为 E 和 S 引脚提供 0V 逻辑低电压或 Vcc 逻辑高电压、从而对真值表进行编程。

    您是否有更多信息或图、说明您希望连接到8:1多路复用器的内容以及您使用哪种类型的器件来控制它?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    实际上,我想将其用作多路信号分离器,我有一个由逆变器、光电、耳机放大器等组成的 PCB 组装板,我想从 NI 虚拟工作台向每个部分提供一次一个单电源的输入电压。我想使用可控制此功能的 IC 或处理器。NI 虚拟工作台 可以通过 python.please 建议进行编码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayali、

     您可以将 CD74HC4051用作 多路信号分离器、但您需要一个单独的器件来控制逻辑引脚。  我将把这个主题移至处理器论坛、以获得建议。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sayali、

    如果我理解正确、您需要使用 MCU 来控制多路信号分离器的逻辑引脚、以控制 NI 虚拟工作台的输出位置。 为此、假设您仅将 MCU 用于此逻辑控制、则可以使用我们成本最低的 MSP430 MCU 之一、例如 MSP430FR2000。 请注意、您将使用 C 语言而非 python 语言为这些器件编写代码。 有关可使用所需参数进行搜索的 MSP430器件的完整列表、请参阅以下链接 :www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

     感谢您的解决方案,它消除了我的所有疑虑。

    此致、

    Sayali