This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有可替代 maxim#39;s MAX14689EWL 的模拟开关?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/721215/does-ti-have-an-analog-switch-that-replaces-maxim-s-max14689ewl

主题中讨论的其他器件:TS5A22362

TI 是否有可取代 maxim 的 MAX14689EWL 的模拟开关?

最重要的参数特性

•独立于 VCC 的-5.5V 至+5.5V 模拟信号范围
•导通电阻0.25Ω Ω(典型值)
•+1.6V 至+5.5V 单电源范围

e2e.ti.com/.../MAX14689.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、

    您计划如何在系统中使用此器件?  该器件看起来像音频开关、因此 TI 的替代产品将是 TS5A22362器件。

    您可以看到此帖子、了解有关 TI 音频开关的更多信息。

    谢谢、

    Adam