This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:输出错误

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4067B, MSP430F6736, MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/720922/cd4067b-output-error

器件型号:CD4067B
主题中讨论的其他器件: MSP430F6736、 MUX506

大家好、

我正在与 CD4067B 合作开发一个项目。 我正在使用 msp430f6736发送选择信号 A、B、C、D 和抑制信号。 但是、我无法使用选择信号来切换输入线路。 我从多路复用器获取输出、因为输入在线路0 (引脚#9)上、即使我将选择信号更改为其他数字也是如此。 即使我将抑制信号更改为逻辑1、多路复用器也会选择线路0并将输出显示为线路0上的输出。

这是我连接的电路。 多路复用器的输入是0-1V 范围的模拟输入线路。

电路中是否存在错误?

您能帮我解决我面临的问题吗?

谢谢、

评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keval、

    VIH 和 VIL 控制逻辑阈值与 VDD 成比例。  由于 VDD 为12V、因此您需要向控制逻辑引脚启用、A、B、C、D 提供大于7V 的电压

    您认为改用 MUX506是什么?  该器件是一款16:1多路复用器、但逻辑控制引脚不以 Vdd 为基准、您可以使用3.3V 逻辑来切换开关。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您能不能建议使用具有相同封装但可用于驱动选择信号的3V 至3.3V 等效 IC?

    感谢 Adam 的帮助。
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keval、

    我们目前没有采用相同封装的等效 IC、可帮助您通过3-3.3V 驱动选择信号。

    MUX506是目前提供的一个不错的选择。

    谢谢、
    Adam